This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816602/dp83848k-dp83848-question

器件型号:DP83848K

尊敬的支持团队

我将 使用 DP83848进行原型设计。

我有两个问题。 请提供相关建议。

(1)我选择 SG210STF (振荡器)和 SL-60182-F (RJ45连接器)。

 从规格的角度来看、这些器件可以使用什么? (您可以检查吗?)

(2) LED_LINK 和 LED_SPEED 引脚可提供多大的电流?

support.epson.biz/.../doc_check.php

belfuse.com/.../dr-mag-si-60182-f.pdf

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认抖动规格是否符合 DP83848数据表中指定的规格?

    引脚驱动应能够驱动高达6mA 的电流。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet-San

    感谢您的快速响应。

    姐妹产品的 PK to Pk 抖动 (48MHz) 典型值为20ps

     因此、抖动规格可能满足 DP83848。  

    似乎没有其他问题吗?

    此致

    永川体野郎

    e2e.ti.com/.../SG_2D00_210STF_5F00_X1G0041710046_5F00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomohiro-san、

    我认为这些规格是合适的。  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GET-SAN

    感谢您的建议!

    此致

    永川体野郎