请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 尊敬的支持团队
我将 使用 DP83848进行原型设计。
我有两个问题。 请提供相关建议。
(1)我选择 SG210STF (振荡器)和 SL-60182-F (RJ45连接器)。
从规格的角度来看、这些器件可以使用什么? (您可以检查吗?)
(2) LED_LINK 和 LED_SPEED 引脚可提供多大的电流?
support.epson.biz/.../doc_check.php
belfuse.com/.../dr-mag-si-60182-f.pdf
此致
永川体野郎