This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:加电时序

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172589/dp83822i-power-up-timing

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:AM3352

团队、

这里有两个器件问题。

对于加电时序的 T3、d/s 表示最大值为200ms。 典型值是多少? 器件内部是否有用于 T3的计数器?

如果在 T3周期内有外部信号会对其产生影响、该怎么办? 例如、如果在 PD 内部 AM3352发生意外行为。 如果发生问题、DP83822会如何响应?

器件中有4种具有硬件设置的模式。  

如果自举电压降至0.9142V ~ 2.2901V、该怎么办? 如果自举电压超出此范围、器件会如何反应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    建议 MAC 保留在高阻态模式下用于 PHY 自举的相应引脚。 如果线路上有任何电压不是自举期间用于对线路进行直流偏置的电阻器网络导致的、则 PHY 可能会被错误地捆绑。 如果电压超出定义的范围、我们没有关于 PHY 如何响应的任何数据。 客户务必遵循数据表中的自举值、该线路仅由电阻器网络驱动。

    此致、

    Gerome