Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:AM3352
团队、
这里有两个器件问题。
对于加电时序的 T3、d/s 表示最大值为200ms。 典型值是多少? 器件内部是否有用于 T3的计数器?
如果在 T3周期内有外部信号会对其产生影响、该怎么办? 例如、如果在 PD 内部 AM3352发生意外行为。 如果发生问题、DP83822会如何响应?


器件中有4种具有硬件设置的模式。
如果自举电压降至0.9142V ~ 2.2901V、该怎么办? 如果自举电压超出此范围、器件会如何反应?