This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:通过 TUSB4041I 的下游端口为智能手机充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816572/tusb4041i-charging-a-smart-phone-from-down-stream-port-of-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I

大家好、

我的客户使用 TUSB4041I 设计了他们的应用、但他发现 该应用 无法按 预期为智能手机充电。
在这种情况下、充电电流仅为80mA。

他确认、如果同一智能手机连接到 PC 的 USB 端口、而该端口不是充电端口、充电电流约为500mA。
您是否知道充电电流为何仅为80mA?
问题是否由 TUSB4041I 引起?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我不会立即怀疑 TUSB4041I。 为 TUSB4041I 供电的电源是否能够在下行端口上支持500mA 电流? 下行端口上的电源开关是否能够提供500mA 电流? 我会将其视为 TUSB4041I 不会驱动 VBUS 上的电源、VBUS 提供电流来为智能手机充电。  

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos-San、您好!

    感谢您的友好支持。
    我会让我的客户检查您参考过的内容。

    此致、
    雅丽塔