Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 大家好、
我的客户使用 TUSB4041I 设计了他们的应用、但他发现 该应用 无法按 预期为智能手机充电。
在这种情况下、充电电流仅为80mA。
他确认、如果同一智能手机连接到 PC 的 USB 端口、而该端口不是充电端口、充电电流约为500mA。
您是否知道充电电流为何仅为80mA?
问题是否由 TUSB4041I 引起?
此致、
雅丽塔