请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 主题中讨论的其他器件:SN75DP159、
尊敬的所有人:
客户目前正在考虑使用 SN65DP159、SN75DP159。
在使用方面、他们使用这些器件将 DP1.4输出从 Intel 的 CPU 转换为 HDMI。
是否可以仅使用这些器件将 DP1.4转换为 HDMI?
此外、如果有其他器件可以将 DP1.4转换为 HDMI、请告诉我。
如果您能尽快回复我、我将不胜感激。
此致、
是的、奥特伊