This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 至 HDMI 转换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816451/sn65dp159-dp-to-hdmi-conversion

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:SN75DP159、

尊敬的所有人:

客户目前正在考虑使用 SN65DP159、SN75DP159。

在使用方面、他们使用这些器件将 DP1.4输出从 Intel 的 CPU 转换为 HDMI。

是否可以仅使用这些器件将 DP1.4转换为 HDMI?

此外、如果有其他器件可以将 DP1.4转换为 HDMI、请告诉我。

如果您能尽快回复我、我将不胜感激。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英特尔 CPU 是否支持 DP 或 DP++输出?

    DP159仅支持 DP++到 HDMI、不支持 DP 到 HDMI。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器、例如 STDP2650。

    谢谢

    David