https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173583/tcan4551-q1-tcan4550
器件型号:TCAN4551-Q1尊敬的 TI 团队:
我们目前正在对使用 SPI 连接到 μ µC 的 TCAN 4551进行性能测试、这会创建 SPI 消息。
TCAN 应尽快使用 CAN-FD 发送消息。
第一个问题:
由于 TCAN 接受 SPI 消息并将其传输到 CAN 接口所需的延迟,我们的 CAN 总线负载仅为3-4%(仅发送)。 是否有任何方法可以改善延迟时间?
结果:
TCAN 需要很长的时间才能发送下一条消息。 (CAN 高信号和 SPI 信号)
TCAN 能够使用重发送模式在 CAN-FD 上创建非常高的总线负载:
是否有任何可能的改进?
谢谢你
Carl