This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4550

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173583/tcan4551-q1-tcan4550

器件型号:TCAN4551-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在对使用 SPI 连接到 μ µC 的 TCAN 4551进行性能测试、这会创建 SPI 消息。

TCAN 应尽快使用 CAN-FD 发送消息。  

第一个问题:

由于 TCAN 接受 SPI 消息并将其传输到 CAN 接口所需的延迟,我们的 CAN 总线负载仅为3-4%(仅发送)。 是否有任何方法可以改善延迟时间?  

结果:  

TCAN 需要很长的时间才能发送下一条消息。 (CAN 高信号和 SPI 信号)  

TCAN 能够使用重发送模式在 CAN-FD 上创建非常高的总线负载:  

是否有任何可能的改进?  

谢谢你

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    感谢您将此内容引入 E2E。 目前、大多数工程师都在休假、但我们将最迟在下周一周一对您作出回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了一种使用改进设置的方法:

    TCAN45xx 软件用户指南(TI.com)

    第22页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    很高兴听到您的提问、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett