大家好、
我的客户在模拟我们的 SN75LVPE5412 IBIS-AMI 模型时遇到了一些问题。 您能帮我解决这个问题吗?
- 如果在我们希望实现54dB 总链路损耗时有建议的前置和后置侧损耗分布、我们能否 提供一些相关材料?
- 客户的实际链路损耗为46dB@16GHz 、后端至少为28dB、他们使用预23dB/post23dB 对 IBIS-AMI 案例进行了仿真、结果无法通过、然后降低了损耗并模拟 了预10dB/post28dB 案例、这种情况可以通过。 那么、为什么仿真案例无法支持54dB@16GHz 呢?
- 如果 eQ-BST 值0-19可以表示转接驱动器的增益吗?
- 如果您能抽出时间通过 WebEx 回答客户的问题? 如果是、请告诉我下周的哪个时间适合您的日程安排
谢谢!
BRS
林健