This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C552:(TL16C552FN 或 TL16C55AFN)规格说明

Guru**** 2665055 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C552A, TL16C552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification

器件型号:TL16C552

您好:我们计划使用 TL16C552FN 或 TL16C552AFN、但有几个问题:
1) 是否有 TL16C552IFN 选项? (我们希望将 TL16C552FN 用作 ST16C552IJ68的一个插槽、但希望获得工业级)
2) TI 规格指出 TL16C552AFN 为-40至85C。 不应该是0到70°C? TL16C552AIFN 是否应该为-40至85? (由于-I 后缀)

3) TL16C552AFN 的额定功率为865mW @70C、在25°C 后降额为19mW/C。 我的理解是否正确、因为它在85°C 时的计算值约为577mW?
   关于 TL16C552FN、其额定功率为500mW @70C。 为什么它们不同、或者它们是相同的、但规格的编写方式不同? TL16C552FN 的降额是多少? 此外、还会降低的额定值     
   TL16C552IFN 是否有该器件?


4) 这些额定功率是否会根据您为器件计时的速度而变化? 例如、我们使用 TL16C552FN @ 1.843MHz、因此、鉴于其最大频率为8MHz、我们是否应该预计最大放大器消耗的四分之一?


5) 关于 Tjamx、RthetaJA 和 RthetaJC、TL16C552AFN 和 TL16C552FN 的这些值是否相同?
6) TL16C552FN 具有4个中断优先级。 TL16C552AFN 是否相同?
7) TL16C552FN 的复位线在上电后的1us 内被指定为低电平。 TL16C552AFN 是否相同?
8) 除了为 TL16C552FN 清零中断线路、但为 TL16C552AFN 清零中断线路外、这些器件之间的复位条件相同。 这是规格措辞问题还是不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    让我明天下午5点前回复您。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    [引用 userid="543780" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]1.) 是否有 TL16C552IFN 选项? (我们希望将 TL16C552FN 用作 ST16C552IJ68的一个插槽、但希望获得工业级)[/QUERPLET]

    如果您正在寻找符合工业标准的器件、可以查看 TL16C552A。 这是相同的器件、但使用 OPN、TL16C552AIFN 具有更宽的温度范围。  

    [引用 userid="543780" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]2.) TI 规格指出 TL16C552AFN 为-40至85C。 不应该是0到70°C? TL16C552AIFN 是否应该为-40至85? (由于-i 后缀)[/quot]

    TL16C552非 A 版本的额定工作温度范围为0C 至70C。

    TL16C552A (A 版本)的额定温度范围更宽、-40°C 至85°C、对于某些可订购产品甚至可在-55°C 至125°C 的温度范围内运行。  

    是的、TL16C552AIFN 应列为-40C 至85C。 我不知道为什么它没有列在数据表的附录第1页上。 这可能是数据表错误、也可能由于器件的使用期限而未被发现。  

    [引用 userid="543780" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]3.) TL16C552AFN 的额定功率为865mW @70C、在25°C 后降额为19mW/C。 我的理解是否正确、因为它在85°C 时的计算值约为577mW?
       关于 TL16C552FN、其额定功率为500mW @70C。 为什么它们不同、或者它们是相同的、但规格的编写方式不同? TL16C552FN 的降额是多少? 此外、还会降低的额定值     
       TL16C552IFN (如果该器件可用
    )?

    您将是正确的。 1730mW -(19.2mW/C *(85C - 25C))=~577mW (Ta = 85C 时)。  

    考虑到 TL16C552FN 的500mW @70C、这可能是由于器件与非 A 和 A 版本器件不同而导致的。 我认为它的规格没有什么不同。  

    鉴于 TL16C552FN 器件的制造日期、确定其降额因子可能会比较乏味。 通过封装或设计团队查找更多信息可能需要几周时间。  

    我们不会针对非 A 变体出售工业产品。 没有 OPn TL16C552IFN。  

    [引用 userid="543780" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]4.) 这些额定功率是否会根据您为器件计时的速度而变化? 例如、我们使用 TL16C552FN @ 1.843MHz、因此、鉴于其最大频率为8MHz、我们应该预计最大放大器消耗的四分之一?[/引述]

    一般而言、我认为提高时钟速度会影响电流消耗、但我不知道这是多线性的。 我可以保证的是数据表中列出的非 A 器件和 A 器件的特性。  

    非 A:8MHz 时最大为50mA

    A 版本:8MHz 时的最大电流为50mA (然而、时钟可高达16MHz)

    [引用 userid="543780" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]5.) 关于 Tjamx、RthetaJA 和 RthetaJC、这些值对于 TL16C552AFN 和 TL16C552FN 是相同的吗?[/QUERP]

    考虑到 A 版本的温度范围更宽、我怀疑这些参数完全相同。 对于非 A 版本、我无法保证为您提供任何特定的价值。  

    [引用 userid="543780" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]6.) TL16C552FN 具有4个中断优先级。 TL16C552AFN 是否具有相同的特性?[/QUERP]

    根据中断识别寄存器(IIR)中的信息、中断优先级的4个级别是相同的。  

    [引用 userid="543780" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]7.) TL16C552FN 的复位线在上电后的1us 内被指定为低电平。 TL16C552AFN 是否相同?[/QUERP]

    是的。 这是在28个 A 版本数据表中指定的。

    [引用 userid="543780" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173387/tl16c552-tl16c552fn-or-tl16c55afn-spec-clarification ]8.) 除了为 TL16C552FN 清零中断线路、但为 TL16C552AFN 清零中断线路外、这些器件之间的复位条件相同。 这是规格措辞问题还是不同?[/quot]

    这只是一种措辞技术。 清零与低电平相同、而触发的中断通常为高电平。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢您的深度响应;我们将根据此处给出的响应继续使用 TL16C552AIFN。 如果我可以问一个额外问题以获得更清晰的说明、 那么 TL16C552AIFN 和 TL16C552AFN 之间的区别是什么? 通过比较数据表、似乎几乎是多余的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    可能是一个器件已通过工业级认证、而另一个器件未针对该特定等级进行测试/规范、但仍可承受与工业级相同的温度。  

    一个操作显示我们更有信心将器件鉴定为工业器件、但它的工作方式与非"I"后缀相同。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Tyler。

    此致、

    宝石般的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    再详细介绍一下您的响应后、您对-AFN 器件的使用情况有一点不清楚。 是否有未经过测试、可以参考的事项列表? AFE 缺乏多大程度的信心? 对于责任问题、我们希望得到某种形式的声明、我们可以使用该声明向客户保证- AFE 的运行级别与工业级相同、因为最新的响应会引入某种灰色区域。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    当泰勒度假时、我将在此填写。 两个 TL16C552A 器件(TL16C552AFN 与 TL16C552AIFN)的裸片与封装相同。 两者之间的差异看起来与包装材料(即包装过程中使用的干燥剂)有关。 鉴于现代质量工艺、这种差异变得无关紧要。

    有多个旧器件的 OPN 变体实例无法再识别、此处可能就是这种情况。 TI 通常会在这种情况下继续支持 OPN、而不是将其淘汰、因为保持 OPN 标签一致对长期客户更有帮助。

    最棒的

    Danny