This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:外部振荡器输入要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175202/tusb8041-external-oscillator-input-requirement

器件型号:TUSB8041

TUSB8041在3.3V 和1.1V 电压下运行。
但使用单端 CMOS 时钟时、根据数据表、该时钟需要为1.8V。
这需要一个单独的时钟电源。

1) 1) 内部 LDO 是否从3.3V 电源轨生成1.8V 内部电压?

2) 2)如果不是、3.3V 是否可用于时钟信号?

3) 3)是否有已知的外部分压器电路可以使用分压器/电容分压器将3.3V 时钟源降至1.8V?

4)数据表中的绝对最大值显示为2.45[V]、因此我假设内部 LDO 和有钳位二极管...对吧?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    时钟单元为1.8V 单元。  XI 引脚的最大范围如下所示、因此您无法将3.3V CLK 信号驱动到其中。  

    但在这种情况下、为什么不使用1.8V 时钟振荡器或晶体?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们希望避免产生1.8V 电源、因为其他器件都不需要该电源。
    因此、我们将研究替代方案。

    我将与时钟团队确认电压分频时钟;
    但是、如果您有任何其他意见、我愿意接受建议。

    此致、
    Darre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    如果不想使用1.8V 电源、为什么不使用晶体振荡器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于可焊性/漂移/频率变化等方面的可靠性问题、它们可以避免使用晶体
    不确定所有背景;但很少注册晶振。

    除了晶振或1.8V CMOS 时钟之外、还有其他想法吗?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    如果他们必须使用3.3V 时钟、那么我将使用电平转换器将时钟从3.3V 降至1.8V。

    谢谢

    David