Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
TUSB8041在3.3V 和1.1V 电压下运行。
但使用单端 CMOS 时钟时、根据数据表、该时钟需要为1.8V。
这需要一个单独的时钟电源。
1) 1) 内部 LDO 是否从3.3V 电源轨生成1.8V 内部电压?
2) 2)如果不是、3.3V 是否可用于时钟信号?
3) 3)是否有已知的外部分压器电路可以使用分压器/电容分压器将3.3V 时钟源降至1.8V?
4)数据表中的绝对最大值显示为2.45[V]、因此我假设内部 LDO 和有钳位二极管...对吧?
此致、
Darren