This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 芯片查询

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SN65HVD233, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171679/can-chip-query

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DSN65HVD233SN65HVD234

你好

   我叫 Vikram、我有一个 tms320f28379D 扩展坞。 我正在尝试实现 CAN 通信、 并在分线板中连接了 SN65HVD233DR 的收发器芯片。 首先、我对这个芯片中的 LBK 端口用于回送有一点困惑。 由于我没有任何回路、因此我已将其接地。 正确吗? 然后我有 RS、对于高速模式、我也将其接地。 然后、CAN L 和 CAN H 端接在120欧姆电阻器上。 然后、我尝试在具有 SN65HVD234DR 收发器芯片的 TMS320f28379D launchpad 上连接该 CAN L 和 CAN H。

我遇到的问题是、当我使用我的代码并使用两个 LaunchPad 时、我可以按照我的代码应用的预期成功完成 CAN 通信。 但是、借助集线站和 Launchpad、我看不到任何 CAN 通信。 可能的原因是什么? 是否可以是集线站分线板具有 SN65HVD233DR、Launchpad 具有 SN65HVD234DR、这就是它们无法通信的原因。 实际上、我对 CAN 非常陌生、因此我不确定如何解决这个问题。

能不能有人帮助我解决这个问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    首先、SN65HVD233正常运行的配置是正确的、将 LBK 引脚接地将禁用环回功能、将 Rs 接地将器件置于高速模式、这意味着 CAN 通信将处于激活状态。

    当您说您没有看到任何 CAN 通信时、您是指 RXD 引脚、CANH/CANL 引脚还是两者上的通信? SN65HVD234和 SN65HVD233应该能够相互通信、因为它们来自同一系列器件、即使如此、两个器件也应该能够与任何 CAN 收发器进行通信。 是否也可以共享原理图? 您是否捕获了 CAN 通信的任何可共享波形?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我还在尝试一些不起作用的事情。 我的原理图随附此文本。 我使用了来自 C2000器件的 CAN ex 2代码、每隔1秒在 GPIO 引脚上看到一次脉冲、在 CAN h 和 CAN L 总线上没有显示任何脉冲。 我还知道、在3V3的空闲模式下、CAN H 和 CAN L 应该处于偏置直流电压、我也看不到这一点。 这是否意味着我的芯片消失了? 此外、在随附的原理图中、您是否发现原理图中所述应用的连接有任何问题。

    请告诉我。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    总线阻抗为30欧姆、这对于 CAN 驱动器而言太低、无法正确驱动 CAN 消息。 将这两个60欧姆替换为120欧姆、以提供60欧姆的总线总线阻抗、让我知道这是否有用。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我有一个很小的问题、您能不能告诉我在北美是否有 SN65HVD233DR CAN 芯片库存、因为它到处都是缺货。  
    再次感谢您的建议、我尝试在每侧使用一个60欧姆、因为我有2个120欧姆的并联电阻、这将使总电阻为60欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试了这种方法、似乎可以正常工作。 首先、谢谢您、第二个、我有一个小问题。 现在、我们有 一个 SN65HVD232D CAN 芯片、其中 LBK、RS、引脚不存在、但具有 NC 或无连接。 我的问题是、如果 SN65HVD232D 中的 NC 接地、封装尺寸是相同的、也就是说、我们将该芯片焊接在 SN65HVD233DR 的同一 PCB 上、这将起作用、因为我们所做的唯一改变是将 NC 连接到 GND。

    请提出建议并告诉我您的想法。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    我建议直接联系我们的营销团队、网址 为 trx_mkt@list.ti.com 、了解器件供应和可用性。 我不确定在哪里可以在线找到 SN65HVD233DR 的器件。

    是的、将 SN65HVD232DR 放置在 SN65HVD233DR 的位置将会起作用。 NC 引脚是真的、没有连接、也没有到 IC 内部芯片的连接、因此将它们接地将不会对器件功能产生影响。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知。 我们将尝试使用此 IC 进行工作、并尽快发布结果。