Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SN65HVD233, SN65HVD234
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171679/can-chip-query
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 SN65HVD233、 SN65HVD234你好
我叫 Vikram、我有一个 tms320f28379D 扩展坞。 我正在尝试实现 CAN 通信、 并在分线板中连接了 SN65HVD233DR 的收发器芯片。 首先、我对这个芯片中的 LBK 端口用于回送有一点困惑。 由于我没有任何回路、因此我已将其接地。 正确吗? 然后我有 RS、对于高速模式、我也将其接地。 然后、CAN L 和 CAN H 端接在120欧姆电阻器上。 然后、我尝试在具有 SN65HVD234DR 收发器芯片的 TMS320f28379D launchpad 上连接该 CAN L 和 CAN H。
我遇到的问题是、当我使用我的代码并使用两个 LaunchPad 时、我可以按照我的代码应用的预期成功完成 CAN 通信。 但是、借助集线站和 Launchpad、我看不到任何 CAN 通信。 可能的原因是什么? 是否可以是集线站分线板具有 SN65HVD233DR、Launchpad 具有 SN65HVD234DR、这就是它们无法通信的原因。 实际上、我对 CAN 非常陌生、因此我不确定如何解决这个问题。
能不能有人帮助我解决这个问题。
提前感谢您。