请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1 您好!
我的客户想知道我们是否有任何推荐的 NBTP 值设置。
我们是否有任何值得推荐的价值?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道我们是否有任何推荐的 NBTP 值设置。
我们是否有任何值得推荐的价值?
此致、
OBA
您好、Oba、
我建议参考 TCAN4550软件用户指南的第4节 、了解位时序配置的详细说明。 对于具有40MHz 参考时钟的8Mbps 数据位时序配置、预分频器应设置为1 (对于25ns 时间份额)、时间段1应分配为3tq、段2分配为1tq。 得到的5 tq 位时间(SYNC + seg1 + seg2)将为125ns (8Mbps)、采样点为80%。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott