This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:8Mbps 的 NBTP 设置示例

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174974/tcan4551-q1-nbtp-setting-example-for-8mbps

器件型号:TCAN4551-Q1

您好!

我的客户想知道我们是否有任何推荐的 NBTP 值设置。
我们是否有任何值得推荐的价值?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我建议参考 TCAN4550软件用户指南的第4节 、了解位时序配置的详细说明。 对于具有40MHz 参考时钟的8Mbps 数据位时序配置、预分频器应设置为1 (对于25ns 时间份额)、时间段1应分配为3tq、段2分配为1tq。 得到的5 tq 位时间(SYNC + seg1 + seg2)将为125ns (8Mbps)、采样点为80%。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott