This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:传播延迟

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175634/ts3dv642-q1-propagation-delay

器件型号:TS3DV642-Q1

您好!

是否有任何有关器件传播延迟的更多信息。 是否有最大值?

我们的想法是使用其中的两个器件将具有奇数和偶数像素通道的两个解串器(A 和 B)的输入切换到接收器(R)

这意味着一个 IC 将在 A 和 B 到 R 的偶像素通道之间切换、而另一个 IC 将以相同的方式切换奇像素通道。

这是可行的、还是传播延迟会导致故障?

感谢您的支持、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡:

       它是旧器件、我们只能找到典型值。 您的应用数据速率是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的接口将是 OLDI、我们的总像素时钟应略低于100MHz。

    因此、我们将在奇数和偶数 pclk 上具有50MHz、数据线路上的数据速率为350Mbit/s

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于350Mb/s、每个位为2.85ns、因此60-100ps 延迟应该是可以的。

    我的问题是通道开关时间、切换通道可能需要5us、并且不知道  二路0多路复用器的切换时间之间有何差异。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    关于通道切换、它将在启动期间执行一次、然后再激活接收器。 运行期间将不会进行切换、因此这不会是问题。 你怎么看?

    我担心的是最大传播延迟、该延迟不应超过1位(根据 oLDI 规格、最大线对间偏移)。 这就是我询问该参数的最大值的原因。

    由于典型值为66ps、我认为最大值不能超过5倍(因此大约为300ps)。 因此,这是可以的。

    无论如何、是否还有其他有关此参数的特性数据? 或者是否有指定此值的类似器件?

    非常感谢、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡:;

        我们没有更多的延迟特性数据、但最大延迟 不应超过150ps。

       如果您仅需要 Q1器件、我们没有其他用于 HDMI 2.0的多路复用器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    150ps 远低于1位限制、这也是我的想法。

    非常感谢您的支持、

    卢卡