您好!
是否有任何有关器件传播延迟的更多信息。 是否有最大值?
我们的想法是使用其中的两个器件将具有奇数和偶数像素通道的两个解串器(A 和 B)的输入切换到接收器(R)
这意味着一个 IC 将在 A 和 B 到 R 的偶像素通道之间切换、而另一个 IC 将以相同的方式切换奇像素通道。
这是可行的、还是传播延迟会导致故障?
感谢您的支持、
卢卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有任何有关器件传播延迟的更多信息。 是否有最大值?
我们的想法是使用其中的两个器件将具有奇数和偶数像素通道的两个解串器(A 和 B)的输入切换到接收器(R)
这意味着一个 IC 将在 A 和 B 到 R 的偶像素通道之间切换、而另一个 IC 将以相同的方式切换奇像素通道。
这是可行的、还是传播延迟会导致故障?
感谢您的支持、
卢卡
您好 Brian、
关于通道切换、它将在启动期间执行一次、然后再激活接收器。 运行期间将不会进行切换、因此这不会是问题。 你怎么看?
我担心的是最大传播延迟、该延迟不应超过1位(根据 oLDI 规格、最大线对间偏移)。 这就是我询问该参数的最大值的原因。
由于典型值为66ps、我认为最大值不能超过5倍(因此大约为300ps)。 因此,这是可以的。
无论如何、是否还有其他有关此参数的特性数据? 或者是否有指定此值的类似器件?
非常感谢、
卢卡