This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 的原理图检查-紧急检查!

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594008/dp83867is-schematic-check-of-dp83867is-urgent-check

器件型号:DP83867IS

团队、

我们正在深入研究 DP83867IS、以取代我的客户端的88E1111。 您能否帮助仔细检查客户的原理图、如下所示:

条件:

Mac 接口:SGMII

PHY 地址:00000

IO 电源:3.3V

4.不需要镜片;

除上述原理图外、还需要确认更多问题:

1. Rx_Ctrl 配置为高电平,是否启用了 AutoNeg 功能?

2、如果 JTAG 不使用、是否可以将它们悬空?

3、客户只使用100米、这两对双绞线未连接、这是否正常?

  非常感谢您对双重检查的紧急支持!

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我将对此进行回顾、并返回给您。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    非常感谢! 希望能尽快得到反馈、客户正在等待发送 PCB。

    此致、

    张苏琳