请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 团队、
我们正在深入研究 DP83867IS、以取代我的客户端的88E1111。 您能否帮助仔细检查客户的原理图、如下所示:
条件:
Mac 接口:SGMII
PHY 地址:00000
IO 电源:3.3V
4.不需要镜片;
除上述原理图外、还需要确认更多问题:
1. Rx_Ctrl 配置为高电平,是否启用了 AutoNeg 功能?
2、如果 JTAG 不使用、是否可以将它们悬空?
3、客户只使用100米、这两对双绞线未连接、这是否正常?
非常感谢您对双重检查的紧急支持!
此致、
张苏琳