请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2077A 你(们)好
请支持以下问题吗?
问题1: TUSB2077A 是否可以输出合规性测试的测试数据包?
此外、是否可以为该测试选择每个下行端口?
问题2:如果问题1是可行的,您能否提供上述测试的示例程序(/或脚本)?
问题3:如果没有示例程序,是否可以为我们提供该配置的寄存器设置?
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.