This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 合规性测试数据包下行端口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594016/tusb2077a-usb-compliance-test-packet-downstream-port

器件型号:TUSB2077A

你(们)好

请支持以下问题吗?

问题1: TUSB2077A 是否可以输出合规性测试的测试数据包?

       此外、是否可以为该测试选择每个下行端口?

 

问题2:如果问题1是可行的,您能否提供上述测试的示例程序(/或脚本)?

问题3:如果没有示例程序,是否可以为我们提供该配置的寄存器设置?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要访问 USB.org 网站并使用提供的工具之一;具体而言、USBHSET 将帮助您通过 TUSB2077A 发送测试数据包以进行合规性测试。

    请查看以下链接了解相关要求:

    www.usb.org/.../

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joel-San、
    我们将尝试确认 USB.org 工具。