This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB2.0或 USB 3.0检测

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594145/tps65982-detection-of-usb2-0-or-usb-3-0

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

大家好、

我的客户想知道在 USB 线路上建立了哪种数据速率连接(USB2.0或 USB3.0)。 他们希望 TPS65982或 HD3SS460具有任何指示器功能(如状态寄存器)。

 TPS65982是否具有此类功能以区分 USB 线路上的既定标准?

我认为它可能是不可阻抗的、因为建立的连接不依赖于物理层、而是取决于链路层。 但是、让我仔细检查一下以防万一。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    我们不在 TPS65982上提供此类功能。
    但是、您的计算机上可以安装某些应用程序、例如 USB 树查看器、可用于区分 USB 线路上的既定标准。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric - San、

    感谢您的快速响应。
    是的、我知道 USB 主机可以获取所有已连接的从设备信息的列表、但其应用程序仅包含 USB 集线器。
    我将向他们解释、TPS65982中没有已知数据速率的功能。

    此致、
    Takashi Onawa