This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:RGMII 连接到 MCU。 推荐的磁性元件和 ESD 保护二极管。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593429/dp83822h-rgmii-connection-to-mcu-recomended-magnetics-and-esd-protection-diodes

器件型号:DP83822H

我将在 RGMII 模式下将此 IC 与 AM335X MCU 搭配使用。

在 DP83822数据表中、COL/GPIO2引脚具有以下描述:

"碰撞检测:对于全双工模式、该引脚始终为低电平。 在 HalfDuplex 模式中、这个引脚只有在发送和接收介质都非空闲时才被置为高电平。
未在 RMII 模式下使用"

但 AM335X 系列没有 RGMII_COL 引脚。 我是否正确理解了 RGMII 模式下也不使用的内容?

第二个问题:建议应用哪些磁性元件和 ESD 保护二极管? 您是否有相关的应用手册?
最好的雷加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikita、

    正确的是、COL 不用于 RGMII。 在撰写 DS 时、我应该添加一条评论。 不过、下一页(第6页)说明了在 RGMII 操作中 COL 可用作 GPIO。

    在 DS I 的底部、如果您想选择变压器、请列出建议的磁性参数、我还列出了我在实验室中测试过的磁性元件。

    EVM 具有推荐的 TVS 阵列。 其器件型号将位于原理图 PDF 中。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、很抱歉你是对的。 这是我的疏忽。 Ty、对于 EVM 板、这是非常有用的信息。