请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 我将在 RGMII 模式下将此 IC 与 AM335X MCU 搭配使用。
在 DP83822数据表中、COL/GPIO2引脚具有以下描述:
"碰撞检测:对于全双工模式、该引脚始终为低电平。 在 HalfDuplex 模式中、这个引脚只有在发送和接收介质都非空闲时才被置为高电平。
未在 RMII 模式下使用"
但 AM335X 系列没有 RGMII_COL 引脚。 我是否正确理解了 RGMII 模式下也不使用的内容?
第二个问题:建议应用哪些磁性元件和 ESD 保护二极管? 您是否有相关的应用手册?
最好的雷加。