Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592661/ds80pci810-eq-setting
主题中讨论的其他器件:DS80PCI810尊敬的 EAM:
客户希望在连接板(IO 子板)上使用5个 DS*) PCI810、并且需要我们的 EQ 设置。
我列出了 PCB 布线长度和过孔、以计算它们的 eq、因此需要您的配置。
| DS80PCI810设置 | 均衡 |
| **1.PCIe Gen3 TX 输入8英寸+2过孔至转接驱动器,输出12英寸+2过孔(总路径)至连接器 | 8.3dB |
| 2.PCIe Ge3 RX、用于重拨9英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 | 8.3dB |
| Card2:TX 和 RX 将810置于连接板上、 | |
| PCIe Gen3 TX 输入13英寸+2过孔连接到转接驱动器、输出10英寸+2过孔(总路径)连接到连接器 | 9.5dB |
| 2.PCIe Ge3 RX、用于重拨13英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 10英寸+ 2过孔 | 9.5dB |
| Card3:TX 和 RX 将810置于连接板上、 | |
| PCIe Gen3 TX 输入9.5英寸+2过孔连接到转接驱动器、输出12英寸+2过孔(总路径)连接到连接器 | 8.3dB |
| 2.PCIe Ge3 RX、用于重拨9英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 | 8.3dB |
| Card4:RX 将810放置在连接板上、TX 放置在 CPU 板上 | |
| **1.PCIe Gen3 TX 输入14英寸+2过孔至转接驱动器,输出12英寸+2过孔(总路径)至连接器 | 9.5dB |
| PCIe Ge3 RX、用于重拨13英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 | 9.5dB |