This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810 EQ 设置。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592661/ds80pci810-eq-setting

主题中讨论的其他器件:DS80PCI810

尊敬的 EAM:

 客户希望在连接板(IO 子板)上使用5个 DS*) PCI810、并且需要我们的 EQ 设置。

我列出了 PCB 布线长度和过孔、以计算它们的 eq、因此需要您的配置。

DS80PCI810设置 均衡
**1.PCIe Gen3 TX 输入8英寸+2过孔至转接驱动器,输出12英寸+2过孔(总路径)至连接器 8.3dB
2.PCIe Ge3 RX、用于重拨9英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 8.3dB
Card2:TX 和 RX 将810置于连接板上、  
PCIe Gen3 TX 输入13英寸+2过孔连接到转接驱动器、输出10英寸+2过孔(总路径)连接到连接器 9.5dB
2.PCIe Ge3 RX、用于重拨13英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 10英寸+ 2过孔 9.5dB
Card3:TX 和 RX 将810置于连接板上、  
PCIe Gen3 TX 输入9.5英寸+2过孔连接到转接驱动器、输出12英寸+2过孔(总路径)连接到连接器 8.3dB
2.PCIe Ge3 RX、用于重拨9英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 8.3dB
Card4:RX 将810放置在连接板上、TX 放置在 CPU 板上  
**1.PCIe Gen3 TX 输入14英寸+2过孔至转接驱动器,输出12英寸+2过孔(总路径)至连接器 9.5dB
PCIe Ge3 RX、用于重拨13英寸+3过孔的输入卡、输出到 CPU 11英寸+ 2过孔 9.5dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    设置看起来正常-假设您使用的是常规 FR4、而不是高性能电介质材料。  我 会先尝试较低的设置、然后根据需要增加 CTLE 设置。  这有助于您了解如何设置您的系统性能。

    此致、

    Lee