This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:意外行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592442/xio2001-unexpected-behavior

器件型号:XIO2001

 

尊敬的技术支持团队:

 

 我对 XIO2001的意外行为有一些问题。

XIO2001在下面的状态寄存器上显示了一个错误。

 

・次要状态寄存器(1Eh)位13主器件中止

μ・器件状态寄存器(7Ah)位0 (检测到可纠正的错误)

 

您能告诉我导致他们的情况吗?

 

■其他信息

・连接:Atom - PCIe - XIO2001 - CompactPCI

CompactPCI 数据看起来是正确的并返回 TRDY#。

・根据访问速率、行为不稳定、尤其是某些连续访问会导致意外行为。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当没有从器件响应请求时、会发生主器件中止。

    这通常发生在枚举过程中(操作系统搜索所有设备时)、因此不会受到影响。