请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001
尊敬的技术支持团队:
我对 XIO2001的意外行为有一些问题。
XIO2001在下面的状态寄存器上显示了一个错误。
・次要状态寄存器(1Eh)位13(主器件中止)
μ・器件状态寄存器(7Ah)位0 (检测到可纠正的错误)
您能告诉我导致他们的情况吗?
■其他信息
・连接:Atom - PCIe - XIO2001 - CompactPCI
・CompactPCI 数据看起来是正确的并返回 TRDY#。
・根据访问速率、行为不稳定、尤其是某些连续访问会导致意外行为。
此致、
TTD