Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869EVM 主题中讨论的其他器件: DP83869HM
大家好、
我使用 DP83869EVM 进行1000Base-T 合规性测试。
TI 的以太网手册介绍了在测试1000Base-T 测试模式1时编写下图。
https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf
0x01D5地址是什么?
如果未向该地址写入任何内容、则输出电压会降低(705mV => 575mV)。
此外、DP83869HM 以太网 PYH IC 的数据表未涉及0x01D5的任何内容。
此致、
Taka