This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:0x01D5地址是什么?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178268/dp83869evm-what-is-0x01d5-address-for

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869HM

大家好、

我使用 DP83869EVM 进行1000Base-T 合规性测试。

TI 的以太网手册介绍了在测试1000Base-T 测试模式1时编写下图。

https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf

0x01D5地址是什么?

如果未向该地址写入任何内容、则输出电压会降低(705mV => 575mV)

此外、DP83869HM 以太网 PYH IC 的数据表未涉及0x01D5的任何内容。

此致、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    这是 NDA 材料、不能在公共论坛上共享。 我已向您发送连接请求、我们可以通过电子邮件或直接消息对此进行讨论。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我直接发送消息。

    请确认我的消息。

    此致、

    Takatoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    我现在把你搞砸了。

    --
    此致、
    Gokul。