This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:使用 HD3SS3212-Q1和 TUSB321RWBR、但没有超高速

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177859/hd3ss3212-q1-use-hd3ss3212-q1-and-tusb321rwbr-but-no-superspeed

主题中讨论的其他器件:HD3SS3212-Q1HD3SS3212

器件型号:HD3SS3212-Q1

您好,

我  正在设计一款具有 Type-C 和 USB3.0端口的产品、我使用了 TI 的 CC 控制器(TUSB321RWBR)和 MUX (HD3SS3212RKSTQ1)。解决方案

能不能?我检查原理图有什么错误?并告诉我为什么不使用超高速

 DIR (R12)网络通过上拉电阻器连接到多路复用器、然后开始测试、但在 Ubuntu 中不进行超高速测试。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题的一部分是 SSTX 和 SSRX 的路由不正确、如下所示。

    如果不使用 ID 引脚和 VCONN_FAULT、还需要通过200k 电阻器上拉至3.3V。

    对于此设计、您还可以参阅此设计 https://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David。 感谢你的答复。

    除了 T/RX 的正负在 C 端口反向之外、我不知道 SSTX 和 SSRX 的误差在哪里。

    我在设计时参考了他们数据表中的两个电路。 


    您能更清楚地说吗?

    非常感谢。

    桃子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peichun

    输出和输入由 USB 连接器定义。 在下面的情况下、SSTX 被定义为输出、而 SSRX 被定义为输入。

    在您的设计中、假设数据进入 RX1或 RX2 (1)、连接到 HD3SS3212 B1或 C1 (2)、然后输出到 HD3SS3212 A1 (3)。 在这种情况下、您将连接到 USB Type-A 插座的 SSTX。 现在、您已连接到 USB-A 插座的 SSRX、它是一个输入(4)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,USB Type-A 的 T/RX 需要交换?

    如下所示: 


    非常感谢。
    桃子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peichun

    这是正确的、您可以将此设计用作参考、 https://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daivd。

    我会跟随它、但它仍然显示出高速。 我是否还忽略了其他内容?

    非常感谢。

    桃子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peichun

    您能否使用0欧姆电阻器替换 TX1和 TX2上的电容器?

     当 Type-C 电缆以正常方向或翻转方向插入时、您还可以探测 CC1、CC2和 SEL 引脚吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    将 TX1和 TX2上的电容器替换为0欧姆电阻器。

    然后、我测量 CC1、CC2和 SEL 的电压。 结果如下。

    CC1 CC2
    SEL=L 435mV 183mV
    SEL=H 180mV 432mV

    图1:SEL=L、CH1=CC1、CH2=CC2

    图2:SEL=H (3V)、CH1=CC1、CH2=CC2

    非常感谢

    桃子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peichun

    这是 HD3SS3212选择表、

    当 SEL = L 时、A0连接到 B0、即 CC1、您需要连接到 TX1/RX1。  

    当 SEL = H 时、A0连接到 C0、即 CC2、您需要连接到 TX2/RX2。  

    现在、在您的设计中、您已将它们向后连接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我意外地将通道 A 和通道 B 反向

    但没关系吗?

    这是否仅影响类型 c 中的正常和反向插入?

    非常感谢

    桃子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peichun

    是的、确实如此。 对于 Type-C 正常 方向、超高速数据将通过 TX1/RX1进行通信。 对于翻转方向、超高速数据将通过 TX2/RX2进行通信。 现在、数据不会通过正确的超高速数据通道进行通信。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、David。

    我很感激!

    桃子