器件型号:HD3SS3212-Q1
您好,
我 正在设计一款具有 Type-C 和 USB3.0端口的产品、我使用了 TI 的 CC 控制器(TUSB321RWBR)和 MUX (HD3SS3212RKSTQ1)。解决方案
能不能?我检查原理图有什么错误?并告诉我为什么不使用超高速

DIR (R12)网络通过上拉电阻器连接到多路复用器、然后开始测试、但在 Ubuntu 中不进行超高速测试。


非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:HD3SS3212-Q1
您好,
我 正在设计一款具有 Type-C 和 USB3.0端口的产品、我使用了 TI 的 CC 控制器(TUSB321RWBR)和 MUX (HD3SS3212RKSTQ1)。解决方案
能不能?我检查原理图有什么错误?并告诉我为什么不使用超高速

DIR (R12)网络通过上拉电阻器连接到多路复用器、然后开始测试、但在 Ubuntu 中不进行超高速测试。


非常感谢。
您好!
问题的一部分是 SSTX 和 SSRX 的路由不正确、如下所示。

如果不使用 ID 引脚和 VCONN_FAULT、还需要通过200k 电阻器上拉至3.3V。
对于此设计、您还可以参阅此设计 https://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf。
谢谢
David
Peichun
输出和输入由 USB 连接器定义。 在下面的情况下、SSTX 被定义为输出、而 SSRX 被定义为输入。

在您的设计中、假设数据进入 RX1或 RX2 (1)、连接到 HD3SS3212 B1或 C1 (2)、然后输出到 HD3SS3212 A1 (3)。 在这种情况下、您将连接到 USB Type-A 插座的 SSTX。 现在、您已连接到 USB-A 插座的 SSRX、它是一个输入(4)。

谢谢
David
Peichun
这是正确的、您可以将此设计用作参考、 https://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf。
谢谢
David