This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在低温下启动时出现问题。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758486/tusb2046b-problems-with-start-at-low-zero-temperature

器件型号:TUSB2046B

您好! 我们在器件 TUSB2046BIRHBT 中使用的器件。 与 PCM-3362和 Windows 10配合使用。 Crystal MQ-6.000-12-30/4085

在低温(-20℃)条件下使用时、会出现问题。 芯片无法启动。 在某些情况下、振荡器启动、在某些情况下、振荡器未启动。

出现错误“Request for a USB device descriptor failed - code 43 (请求 USB 设备描述符失败-代码43)”。

我们尝试了:

1)​​1µF 了 RC 电路的标称值(复位):-推荐15kOhm + 1 μ m

-4.7千欧+ 0.1 μ A (μF μs 470 μ s)

- 10kΩ μ s + 1µF μ s (延迟10ms)

2) 2)已更换电源总线(总线电源)

3) 3)尝试在没有下行端口的情况下运行

4)尝试将 tusb2046的集线器更改为另一个 USB 集线器设备(中国制造)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tusb2046b 在0-70C 之间工作、tusb2046bi 可以在-40°C 至85°C 之间工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian! 正如我已经写过的"我们在器件 TUSB2046BIRHBT"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我们再制造了4个器件。 所有器件在正常条件下都能正常工作。 但在-20℃时、4个器件中只有1个启动。 相同的错误是对描述符的请求失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将故障部件发送给我们进行进一步分析? 也报告给 QA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 QA 流程解决问题