请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002 您好!
我对 TUSB1002的数据表有疑问。
我看到 VRX-LFPS-DET-DIFF-PP 有 两个值:100mVpp (最小值)和300mVpp (最大值)。 这意味着:该设计只有一个 Vthreshold、介于100mVpp 和300mVpp 之间、或者该设计有两个 VthsHOLD、 当信号 LFPS 大于300mVpp 时将检测到、当它小于100mVpp 时将不会检测到它?
谢谢、
周