This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:有关 TUSB1002数据表的问题

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758579/tusb1002-question-about-the-datasheet-of-tusb1002

器件型号:TUSB1002

您好!

我对 TUSB1002的数据表有疑问。


我看到 VRX-LFPS-DET-DIFF-PP 有 两个值:100mVpp (最小值)和300mVpp (最大值)。 这意味着:该设计只有一个 Vthreshold、介于100mVpp 和300mVpp 之间、或者该设计有两个 VthsHOLD、 当信号 LFPS 大于300mVpp 时将检测到、当它小于100mVpp 时将不会检测到它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有一个阈值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brianm、

    感谢您的回答!

    我有这个问题、因为在 USB 3.1规范中、我认为规范定义了两个 Vthreshold:该器件通过检测输入端的空闲状态并对相应的输出进行平方来明确支持 USB 3.1 LFPS、从而防止重新驱动不必要的噪声。 当差分输入 LFPS 信号降至100mVP-P 阈值以下时、器件会抑制输出。 当输入端出现高于300mVp-P (典型值)的差分 LFPS 信号时、器件会打开相应的输出并重新驱动信号。

    我的理解是否正确? 请向我解释详细信息!


    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、我们的 USB 系统人员确认、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    非常感谢!
    谢谢