请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811S-Q1 主题中讨论的其他器件: DP83TC811
尊敬的 TI:
当客户执行 EMC RI 测试时、dp83tc811s-Q1在700MHz 至1GHz 范围内受到干扰、无法正常工作。故障现象是客户的 LTE 模块尝试与 dp83tc811s-Q1通信、 但811S 没有反应、客户修改电路的部分时、干扰现象有所改善、 频率干扰点降低到800MHz 到900MHz 之间。修改后的电路是 R1702/R1705、从27欧姆更改为36欧姆。请帮助确认需要针对此问题修改哪些电路、或者可以改进哪些方面?
客户总共测试了三块电路板、这种现象是一致的。
以下是客户的电路图: