This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:EMC RI 测试、DP83TC811S-Q1 CAN#39;t 在700MHz 至1GHz 范围内工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756045/dp83tc811s-q1-emc-ri-test-dp83tc811s-q1-can-t-work-in-700mhz-to-1ghz

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

尊敬的 TI:

  当客户执行 EMC RI 测试时、dp83tc811s-Q1在700MHz 至1GHz 范围内受到干扰、无法正常工作。故障现象是客户的 LTE 模块尝试与 dp83tc811s-Q1通信、 但811S 没有反应、客户修改电路的部分时、干扰现象有所改善、 频率干扰点降低到800MHz 到900MHz 之间。修改后的电路是 R1702/R1705、从27欧姆更改为36欧姆。请帮助确认需要针对此问题修改哪些电路、或者可以改进哪些方面?

   客户总共测试了三块电路板、这种现象是一致的。


   以下是客户的电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否提供有关该现象的更多详细信息? 您的测试设置图会有所帮助。 当 DP83TC811没有响应时、什么不起作用(寄存器访问、无链接...)?

    您还能提供频率范围内的结果图吗?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    由于您没有响应、我将继续并关闭此主题。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题。

    此致、

    Hung Nguyen