This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:加电序列

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756158/ds90cf386-power-up-sequency

器件型号:DS90CF386

您好!

我的客户有一个问题需要检查-是否需要先给 DS90CF386的 Vcc 上电、然后再给 PLL VCC、LVDS VCC 上电?

它们将 DS90CF386与外部 FPGA 搭配使用。 FPGA 的功耗首先增大、然后几秒钟后再增大、以便为 DS90CF386加电。 在 FPGA 上电和 DS90CF386未上电的瞬间、LVCMOS 输出将强制 DS90CF386的 Vcc 约为2.7V。 因此需要检查这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议、不建议这样做。 请查看 d/s 页面、它对 LVCMOS/LVDS I/f 电压范围有严格的要求。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我不问电压范围。 我正在检查 PLL VCC、LVDS VCC 和 VCC 的加电序列。 D/S 对此没有说明。 客户希望先给 VCC 上电、然后再给 PLL VCC 和 LVDS VCC 上电、可以吗? 如果没有,原因是什么? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是"FPGA 的电源首先上电、然后几秒钟后再上电 DS90CF386。 在 FPGA 上电和 DS90CF386未上电的瞬间、LVCMOS 输出将强制 DS90CF386的 Vcc 约为2.7V。 ”,这违反了386的应用程序请求。 Al so、电源 m

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我看不到你的上述答复。 此外、我在数据表中找不到有关电源序列请求的任何说明。 您能说明一下吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源请求符合 d/s 电气规格。 部分。

    此致、
    Steven