Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90CF386 您好!
我的客户有一个问题需要检查-是否需要先给 DS90CF386的 Vcc 上电、然后再给 PLL VCC、LVDS VCC 上电?
它们将 DS90CF386与外部 FPGA 搭配使用。 FPGA 的功耗首先增大、然后几秒钟后再增大、以便为 DS90CF386加电。 在 FPGA 上电和 DS90CF386未上电的瞬间、LVCMOS 输出将强制 DS90CF386的 Vcc 约为2.7V。 因此需要检查这一点。 谢谢。