请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 大家好、
在 Intel titridge 参考设计中、它显示 TR 具有一个 PCIe 第3代、一个 DP 和一个 USB3.1第2代输出、如下所示:
如果有一个具有两个集线器(一个第1代、4端口集线器/一个第2代、4端口集线器)的集线器、
如何设计轮毂和针脊之间的相对位置?
两个集线器都可以连接到 TR 的 USB3.1第2代输出、还是其中一个集线器必须连接到 TR 的 PCIe 输出?
如果您能提供 一个简短的方框图来演示解决方案、我们将不胜感激。
此致、
Jamie Tseng