This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:Titan ridge 输出端口

Guru**** 2600155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757370/tps65988-titan-ridge-output-ports

器件型号:TPS65988

大家好、

在 Intel titridge 参考设计中、它显示 TR 具有一个 PCIe 第3代、一个 DP 和一个 USB3.1第2代输出、如下所示:

如果有一个具有两个集线器(一个第1代、4端口集线器/一个第2代、4端口集线器)的集线器、

如何设计轮毂和针脊之间的相对位置?

两个集线器都可以连接到 TR 的 USB3.1第2代输出、还是其中一个集线器必须连接到 TR 的 PCIe 输出?

如果您能提供 一个简短的方框图来演示解决方案、我们将不胜感激。

此致、

Jamie Tseng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、

    我正在调查您的问题、有人会在一天或两天内回复您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    有三个选项。

    1. 您可以将 USB3.1 Gen2连接到 USB2多路复用器和来自脊部的 U0_SSTX/RX 的输出、并从 Gen2集线器的下行端口之一级联 gen1集线器
    2. 您可以将 Gen2集线器放置在具有桥接器的 PCIe 上、并使用 gen1集线器的 USB2多路复用器输出和来自脊的 U0_SSTX/RX
    3. 或者、您可以在 PCIe 上尝试使用 Gen2集线器并级联 gen1集线器

    Jacob