This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983:Thunderbolt 系统

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758918/tps65983-thunderbolt-system

器件型号:TPS65983

你(们)好,先生

我们正在构建 Thunderbolt 系统、并遵循 Tahini 参考设计。但我想在 C 型电缆断开连接(无主机连接)时将输入功耗降低到0.15W 以下、

目的是进行 ERP 测试。因此我需要切断许多不必要的电源、只需让 PD 和 Titan Ridge 保持活动状态。

我想知道哪个引脚(GPIO)可用于在电缆连接(通过主机连接)后打开其他电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    应正确配置所有 GPIO、并且不应在可用字段之外对工程进行任何修改。

    启用 PW_VCC3V3主电源的所有负载开关的 GPIO (DG_PM_S0_EN)来自 TBT 控制器、该电源为其他器件供电。 此外、本参考设计中的5V/9V/15V 电源始终开启。 功耗将因系统中使用的电源而异。

    Jacob