请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983
你(们)好,先生
我们正在构建 Thunderbolt 系统、并遵循 Tahini 参考设计。但我想在 C 型电缆断开连接(无主机连接)时将输入功耗降低到0.15W 以下、
目的是进行 ERP 测试。因此我需要切断许多不必要的电源、只需让 PD 和 Titan Ridge 保持活动状态。
我想知道哪个引脚(GPIO)可用于在电缆连接(通过主机连接)后打开其他电源。