请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB3410 你好
我为 TUSB3410和 TUSB3x10 Burner 安装了所有最新的驱动程序、并且在我连接 USB 时始终无法检测到
是否有方法可以解决此问题?
IM 使用 Dell Windows 10
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
能否验证设备管理器中是否显示了 TUSB3410? 为此、请执行以下操作:
您应该会在 EEPROM 刻录机指南 http://www.ti.com/lit/ug/sllu205/sllu205.pdf 中看到与图4类似的内容。
谢谢、