This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:驱动程序 TUSB3410 windows 10.

Guru**** 2928510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754601/tusb3410-driver-tusb3410-windows-10

器件型号:TUSB3410

你好

我为 TUSB3410和 TUSB3x10 Burner 安装了所有最新的驱动程序、并且在我连接 USB 时始终无法检测到

是否有方法可以解决此问题?

IM 使用 Dell Windows 10

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将很快通知您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    好的、我在等

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否验证设备管理器中是否显示了 TUSB3410? 为此、请执行以下操作:

    1. 单击屏幕左下角的窗口图标。
    2. 搜索"Device Manager (设备管理器)"、然后将其打开。
    3. 在设备管理器中、找到 TUSB3410驱动程序、请告诉我它的描述。

    您应该会在 EEPROM 刻录机指南 http://www.ti.com/lit/ug/sllu205/sllu205.pdf 中看到与图4类似的内容。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此随附的文档中找到有关我在器件 Managere2e.ti.com/.../Tusb3410.docx 中所拥有内容的屏幕说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chadi、

    我将尝试在实验中重现此错误。 我会尽快回复您。



    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查迪

    我认为这可能是由固件问题引起的。  是否可以断开设备连接、移除 EEPROM 并重新连接设备?   

    此外、您能否报告器件的 VID/PID?  为此、您可以在设备管理器中右键单击驱动程序、然后单击"事件"选项卡。  下面附上了一个示例。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    如何移除 EEPROM

    (设备是附加的照片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查迪

    您可能无法从该板上移除 EEPROM、但我无法从照片中得知。 您能否告诉我型号是什么、或者您能否提供指向您购买型号的链接?

    如果您按照我之前的要求提供 VID/PID、这也将帮助我确定是否移除 EEPROM 将有所帮助。




    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查迪

    这一问题是否有新的发展? 您能否提供电路板的型号以及驱动程序报告的 VID/PID?



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查迪

    由于不活动、我将把它标记为已解决。 如果仍有问题、请作出响应、该主题将重新打开。