This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:Vccout 引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757624/tcan4550-q1-vccout-pin

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

数据表8.3.3 Vccout 引脚指出、   

当发生总线故障并且需要 稳压器的最大电流为100mA 时、器件将无法为外部组件提供70mA 的电流。

我的理解是、当发生总线故障时、如果所需电流小于100mA、Vccout 仍可用、我是否正确?

客户希望 Vccout 能一直可用、即使发生故障也是如此。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处所指的特定故障是显性脉冲期间的 CAN 总线短路。

    总线在内部由 VCC 偏置、因此在出现此故障的情况下、100mA 电流将来自集成到器件中的 VCC LDO。 在这种特定情况下、LDO 将不再能够为外设提供70mA 电流。 如果这种显性状态是由 TCAN4550引起的、则存在 TXD 显性超时功能、如果 TCAN4550保持 CAN 总线显性状态的时间过长、该功能将释放。 该时间通常为~2ms。  

    在其他不消耗100mA 电流的总线故障情况下、VCCOUT 仍可为外设供电。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、