This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB2077A:集线器 IC 连接问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755657/linux-tusb2077a-hub-ic-connectivity-issue

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TUSB2036

工具/软件:Linux

您好!

我有定制板、在这些板上、TUSB2077A 集线器 IC 连接到 SOC 的 USB 引脚。 SOC 支持 Andrioid 和 Linux 操作系统。

 TUSB2077A IC 的低电平有效复位引脚的复位电路   如"TUSB2036和 TUSB2077A EVM 用户指南"(sllu190.pdf)第11页所述。  

对于这两种操作系统、USB 集线器有时似乎工作正常、但有时 USB 连接会随机断开。 在某些电路板上、重新刷写操作系统会恢复连接、而在某些电路板上、连接仍然断开。

但是、当我将0.1uF 的电容器替换为1uF 时、USB 连接会重新恢复。

是否有人可以向我解释一下这里到底发生了什么问题? 软件方面是否有解决此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    与1uF 电容器相比、使用0.1uF 电容器进行复位的时间有多长? 3.3V 电源轨的上升时间会影响复位时序。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、

    感谢您的回复。

    在0.1uF 的情况下、复位时间为1ms、而在1uF 的情况下、复位时间为10ms。
    根据数据表、复位时间应在100us 至1ms 范围内。 而在本例中、10ms 似乎起作用。

    此致、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    这是集线器和主机同时通电的嵌入式系统吗? 可能是由于复位时间较短、集线器会错误地解释 DP/DM 线路上发生的事件、而主机仍处于复位状态并进入未知状态。 在故障期间、如果没有 DP/DM 线路的示波器图、则很难确定。

    当您说 USB 连接只是随机关闭时-您意味着它有时在下电上电后不会出现,或者它实际上开始工作,然后随机掉线了吗?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    是的。 它是一个嵌入式系统、集线器和主机同时通电。  

    通过 USB 连接随机关闭、我的意思是 、它有时在下电上电后不会显示。

    我是否可以通过软件(OS)尝试在操作系统中初始化集线器的方法?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够生成软件 USB 复位? 这将清除主机和集线器不同步的任何问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我尝试取消绑定/绑定 USB 驱动程序、从而延迟操作系统中的 USB 初始化过程并增加 USB 响应超时。 但是、似乎什么都不起作用。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确定发生这种情况时的总线状态? DP 和 DM 上的电压?